This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ][H]高速放大器 ADC 驱动器放大器电路

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270005/faq-h-high-speed-amplifiers-adc-driver-amplifier-circuits

常见问题解答:放大器 >>高速放大器 >> ADC 驱动器电路
电路设计注意事项 跨阻放大器电路 全差动放大器电路 ADC 驱动器电路 其他运算放大器电路
稳定性 输入/输出限制 PCB 布局指南 仿真和建模 功率、热性能、质量和制造

  

   


ADC 驱动器放大器电路


相关内容:

ADC 输入保护

采用德州仪器工具横向设计的模拟前端设计

Tigar (德州仪器(TI) ADC 响应工具的图形评估)

可最大限度提高差分 ADC 输入电压的衰减器放大器设计

实现16位稳定时间、从而满足您的高吞吐量数据采集系统需求

通过2步即可实现高吞吐量数据采集系统的16位趋稳

采用固定截止的单端 ADC 输入的抗混叠滤波器电路设计

使用具有负输入电压的 单电源全差动放大器 来驱动 ADC

适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路

适用于 DAC 的高动态范围耳机驱动器设计指南

ADC32RF45:放大器到 ADC 接口

为全差分 SAR ADC 输入设置恒定共模电压

适用于 SAR ADC 的高输入阻抗、真差分、AFE 衰减器电路

用于驱动 ADC 的高电压至低电平转换反相电路

驱动具有高电压输入的低电压单端 SAR ADC 电路

降低 SAR ADC 驱动器的放大器功耗

 

热门 E2E 常见问题解答和帖子:

THS4541:THS4541作为 ADC 驱动器:在输入信号上引入直流失调电压

THS3217:高线性度 DAC 驱动器

THS4551:如何实现高增益(G = 50) 16位 ADC 应用的最高信噪比

OPA354:在何处添加 SAR 驱动器的增益?

LMH6518:LMH6518与 THS4541的连接

I-V 级计算

THS4503:THS4503应用问题