This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ][H]高速放大器全差动放大器电路

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270003/faq-h-high-speed-amplifiers-fully-differential-amplifier-circuits

常见问题解答:放大器 >>高速放大器 >>全差动放大器电路
电路设计注意事项 跨阻放大器电路 全差动放大器电路 ADC 驱动器电路 其他运算放大器电路
稳定性 输入/输出限制 PCB 布局指南 仿真和建模 功率、热性能、质量和制造

  

   


全差动放大器电路


相关内容:

TI FDA 计算器

FDA 和差分信号简介(视频)

《常见设计挑战和正确使用全差分放大器(FDA)》

扩展全差分放大器的轨到轨输出范围设计指南

采用全差分放大器的单端输入至差分输出电路

采用全差分放大器的差分输入至差分输出电路

如何使用全差动放大器构建 TIA 电路

使用差分技术让您的精密设计与众不同

全差动放大器中的直流输出误差

如何在使用全差分放大器时消除电源

LMH6881 -轻松实现差动放大器设计

 

热门 E2E 常见问题解答和帖子:

THS4552:为 THS4552PWEVM 配置单端输入至差分输出

THS4531:如何通过单端输入输出差分信号

THS4551:简单的全差分放大器配置

TINA/Spice/LMH6554:ADC 单端到差动直流耦合转换器

THS4561:PSPICE 中似乎不允许进行温度扫描

LMH5401:差分驱动与单端驱动

差分至单端:当您仅使用一个差分放大器输出时会发生什么情况

THS4551:THS4551数据表中提供的仿真文件是否有错误?

THS4131:电压噪声和 SNR 计算