This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ][H]高速放大器跨阻放大器电路

Guru**** 2769505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270002/faq-h-high-speed-amplifiers-transimpedance-amplifier-circuits

常见问题解答:放大器 >>高速放大器 >>跨阻放大器电路
电路设计注意事项 跨阻放大器电路 全差动放大器电路 ADC 驱动器电路 其他运算放大器电路
稳定性 输入/输出限制 PCB 布局指南 仿真和建模 功率、热性能、质量和制造

  

   


跨阻放大器电路


相关内容:

跨阻放大器电路

跨阻放大器须知–第1部分

跨阻放大器须知–第2部分

跨阻放大器(TIA):选择最适合其工作的放大器

如何设计跨阻放大器电路(视频)

高速跨阻放大器设计流程(视频)

如何评估跨阻放大器(第1部分)

如何评估跨阻放大器(第2部分)

OPA380:光电二极管电流到电压转换

汽车激光雷达简介

高速线性跨阻放大器参考设计

飞行时间和激光雷达-光学前端设计

 

热门 E2E 常见问题解答和帖子:

[常见问题解答]跨阻放大器计算器

[常见问题解答] LMH34400:利用激光雷达提供更好的 Wall-E 视力

OPA847:[ OPA657 & OPA847 ]- 2级互阻抗放大器振荡

OPA855:输出振荡

OPA657:TIA 电路的相位裕度计算

OPA657:OPA657振荡问题

OPA380:有关互阻抗放大器的问题

OPA855:具有 OPA855的 TIA 电路的稳定性

OPA818:TIA 电路的实际带宽没法满足设计要求

如何在超过开环增益时保持 TIA 的稳定性

OPA699的快速过驱恢复时间