This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ][H]高速放大器电路设计注意事项

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269998/faq-h-high-speed-amplifier-circuit-design-considerations

常见问题解答:放大器 >>高速放大器 >>电路设计注意事项
电路设计注意事项 跨阻放大器电路 全差动放大器电路 ADC 驱动器电路 其他运算放大器电路
稳定性 输入/输出限制 PCB 布局指南 仿真和建模 功率、热性能、质量和制造

  

   


电路设计注意事项


相关内容:

使用高速放大器进行设计时的3个常见问题

关于输入偏置电流需要了解的知识–以及为什么

如何确定射频系统的功率增益和电压增益

如何确定 CFA 或 VFA 是否更适合您的设计

高增益、高带宽… 如何才能全部实现?

去耦电容…μ F 是否真的必要?

使用 Hi-Z 缓冲器实现高直流精度和宽大信号带宽

何时使用具有轨到轨输入的放大器–以及注意事项

校正高速放大器电路中的直流误差

《电压基准对总谐波失真的影响》

放大器的双极性电源注意事项

在高速应用中使用 JFET 输入放大器有哪些优势?

高压线路驱动器的大信号规格

高增益多级设计注意事项

通过解补偿放大器轻松提高模拟电路的性能

如何减少 AWG 的高电压、高频信号生成中的失真

防止高速放大器中的输出极性反转

 

热门 E2E 常见问题解答和帖子:

OPA810:如何设计输入保护?

SLVA662–2014年7月揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 型和 III 型补偿器

THS3491:阻抗匹配以驱动50欧姆传输线路

THS4551:THS4551数据表中提供的仿真文件是否有错误?