This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:输出结构

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269548/tlv1805-q1-output-structure

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1805

您好的专家

我有关于 TLV1805-Q1的一些问题。

Q1:TLV1805-Q1的输出结构是什么? IC 中是否有任何内部二极管?

Q2:以下是来自的 SCH .14V SMAJ14CA 的目的是什么? 来保护 TLV1805-Q1 输出引脚?

Q3:如果在没有 D15的情况下"PILOT_OUT"短接至16V、则  TLV1805-Q1是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    Q1:它是一个 由 N 沟道和 P 沟道 NOSFET 晶体管组成的标准互补输出。

    输入和输出受到电源 ESD 二极管的保护。 这些二极管始终存在、即使处于关断状态也是如此。

    Q2:14V SMAJ14CA 是一个双向 TVS 二极管、以保护电路免受外部瞬态的影响。 当信号来自仪器"外部"时、始终建议采用外部保护。

    Q3:R54将总电流限制为±12mA。 TLV1805可能会稍微变热、但不会损坏。

    在正常运行的系统中、系统应通过"PILOTE_ADC"反馈监控器检测短路并抛出错误标志(关断)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul   

    对于 Q3、输出二极管的最大正向电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    10mA -与输入相同。 ESD 结构相似。

    但如果可能、我们建议将电流保持在1mA 以下。 ESD 二极管不会持续耗散功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果二极管正向电流最大值为10mA、那么 您之前提到的±12mA 似乎会损坏 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    即经过 ESD 二极管的电流-而不是输出。

    通过二极管推送电流的唯一方法是强制输出中的电压大于电源电压。 因此输出不能单独超过电源。

    输出可高达90 -100mA 峰值(受散热限制)。