This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPAx189的输入电流噪声密度频谱

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269686/opa189-input-current-noise-density-spectrum-of-opax189

器件型号:OPA189

大家好、我需要一个频率为3Hz 的低噪声放大器。 OPA189具有出色的5.2nV/sqrt (Hz)、

但输入电流噪声的额定值仅为1kHz。 它也是平坦的还是向更低的频率增加了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard、

    OPA189是一种零漂移或斩波放大器。  是的、电流噪声密度在低频时保持平坦。

    OPAx189等零漂移放大器在输入上使用开关来校正运算放大器的输入失调电压和漂移。 输入上来自集成开关的电荷注入可能会在放大器的输入偏置电流中引入极短的电流瞬态。 在反相和同相运算放大器输入中使用相对较低的源阻抗时、这些输入偏置电流不会产生任何问题。

    但是 、斩波放大器可能对高源阻抗或运算放大器反相和同相端子的高阻抗失配很敏感。 我们建议尽可能将运算放大器的反相和同相输入端的等效输入阻抗保持在~Ω 10kΩ 范围左右、保持在相对较低的水平。  另一个建议是 、为了降低高值输入电阻器上的 IB 尖峰以及斩波放大器中不匹配的输入阻抗所产生的任何噪声、应尝试匹配反相和同相输入端子上的等效阻抗。

    以下是几个您可能认为与此主题相关的有用文章:

    e2e.ti.com/.../4494822

    e2e.ti.com/.../4382915

    如果您有问题、敬请告知、

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。

    致以最良好的问候

    格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gerhard、

    此致、

    路易斯