This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:是否可以使用 INA333交叉连接技术生成差动输出信号?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1243, INA333, OPA2333, OPA333, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269406/ina333-can-we-generate-a-differential-output-signal-using-ina333-cross-connection-technique

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: OPA2333OPA333、ADS1234、 ADS1232、ADS1243


您是否可以为我检查该 TINA 电路、哪里出了问题、我应该在方案中更改什么?

请您能为我展示一下在称重传感器和应变仪全桥350欧姆中实现它的任何功能方案。

我尝试过几种仪表放大器、但都没有成功、我认为2个 INA333或 INA2333可能更适合我的 project.e2e.ti.com/.../4532.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    如果您需要电路来放大来自测压元件传感器的差分信号、生成差分输出、则可以使用 OPA2333等双通道运算放大器轻松实现该电路。  请参见接线柱底部的电路。  放大器级的增益由 RFx 与 RG 电阻器的比率给出:

    增益= 1+2*(RF/RG)

    输出共模电压与输入共模电压相同。 在此示例中、输出共模以+2.5V (1/2 Vs)为中心。  在下面的示例中、增益设置为3V/V。  您可以根据电路增益要求缩放电阻器 RG。  根据增益误差精度和增益误差漂移要求、选择 RF 和 RG 电阻器的百分比容差和温度漂移规格。  例如、当使用具有0.05%容差的 RF 和 RG 容差电阻器时、该电路可提供±0.1%的最差增益误差。

    谢谢。此致、

    路易斯

    e2e.ti.com/.../Differential_5F00_output_5F00_OPA2333.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    我们是否可以使用相同的逻辑来组合4个传感器、6个传感器、8个传感器、以创建一个加法盒(接线盒)、就像我修改过的这个方案一样?
    至于温度、这当然是一个大问题、"Compensating the temperature"是 challenge.e2e.ti.com/.../4X_5F00_Differential_5F00_output_5F00_OPA2333.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    大多数称重传感器接线盒通常将不同的称重传感器连接在一起、然后将组合的称重传感器连接到放大器级以获取信号。 似乎首先将负载单元连接在一起、然后使用上述 OPA2333差分电路级的一个实例增大负载单元接线盒、可以产生更好的噪声性能。  

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    请原谅我浪费你的时间。

    由于我使用 hx711作为 ADC、此毫伏 ADC 无法到达 OPAx333以降低电压、因此我使用的是增益为128的 ADC、因此我无法进入满量程+/- 20mV。

    https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
    我从输出4.3v 的 AVDD 为应变仪供电。
    根据数据表、允许的差值为+/- 0.5 (AVDD/增益);如果 AVDD = 4.3V、增益= 128、则等于+/- 16.8mV。

    由于我无法在 TINA 中使用正确的组件对其进行配置、请您在可能的情况下为我进行配置以获得所需的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    如果我理解正确、您的电桥将提供 +/- 20mV 的满量程信号。  您上述使用的用于称重秤器件的 ADC 来自另一家制造商、它已经集成了可编程增益放大器(PGA)。 根据  上面的方程式"+/- 0.5 (AVDD / Gain)"、如果 AVDD = 4.3V、那么当 AVDD=4.3V 时、ADC 分别提供+/-16.8mV、+/-33.5mV、67.18mV (32倍、64倍、128倍增益)

    一般而言、这种类型的称重秤 ADC 直接连接到称重传感器、例如、您可以直接使用较低的增益64x、 直接适应+/- 20mV 电桥。   

    (编辑9-13-23、更正了 OPA2333增益级和 ADC 满量程)

    例如、使用增益为3.36x 的 OPA333 、其中 Rg=8.45k、Rf2 =10k、然后再使用以上设置为 G=32x 的 ADC 器件-- ADC 满量程+/-67.18mV- 是可行的。

    TINA:  

    e2e.ti.com/.../4276.OPA2333_5F00_differential2.TSC

    顺便说一下、德州仪器为诸如 ADS1232和 ADS1234等桥式传感器和重量天平提供24位 ADC:

    请参阅应用手册:《ADS1232和 ADS1234:适用于磅秤的完整前端解决方案

    如果您对 ADS1232或 ADS1234有兴趣、 请在 数据转换器论坛中提交查询。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    对 上面 OPA2333电路的附加 TINA 文件进行了更正。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    至于您的建议:如果您对 ADS1232或 ADS1234感兴趣。

    是肯定的、我在 ADS1243之前使用过 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1243.pdf?ts = 1694710146991&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F  、我遇到了同样的稳定性和干扰问题、但没有

    OPA、  

      

    最大的问题是传感器、一些类型的传感器可以工作、一些类型的传感器不工作、有问题、 与 HX711的情况相同、高达50kg 的简单传感器可以顺利工作、而且它让我感到吃惊、因为如此低的成本可以如此出色地工作、而且您找不到与该公司的联系、 除了 SparkFun 发布的手册外,没有其他手册。 因此、我还生产可重达250 kg 的传感器、并试图设计一款只能与我创建的传感器配合使用的电路板、 但我正面临着我所描述的问题,我请求您的帮助,因为我厌倦了非 ame 产品,我只想使用那些生产的重要公司,如 TI, Renesas, Analog ...
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shkelqim:

    谢谢!

    此致、

    路易斯