This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:PGA855、INA851和 ADS981X

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA855, INA851, ADS9810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270852/pga855-pga855-ina851-and-ads981x

器件型号:PGA855INA851
主题中讨论的其他器件: INA851

您好!

我正在设计一个电路、在这个电路中、差动输入信号由 INA851和 PGA855放大、然后由 ADS981X A/D 转换器进行数字化。 放大器提供+-15V 电压、差分输入信号最大为+-13V。 最小的电压为4.7mV。 问题是、我必须如何就引脚 VOCM 和 FDA 连接三个器件。 能否将 INA851和 PGA855的 VOCM 设置为接地? 我应该在输出和 FDA 之间选择多高的电容器?

非常感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha

    ADS9810可接受 ±12V、  ±10、 ±7V、 ±5V 的输入范围、并支持单端和差动输入、正负输入可接受-14至+14V 的电压。   

    INA851和 PGA855上的 VOCM 可设置输出共模电压电平。  因此、假设 PGA855和 INA851由双极±15V 输入(Vs+、Vs-)和双极 ±15V 输出(LVDd+、LVSS-)电源供电、将 VOCM 连接到 GND 将实现最大的输出电压范围。  如果不使用这些电源、则在 INA851上将 CLAP+和 CLAP-连接到电源。

    oPGA855和 INA851输出级上的 CFB 反馈电容器是可选的、并根据您的信号带宽要求进行设置。  反馈电容器 Cfb 与 PGA855输出级5-kΩ 反馈电阻器并联、用于实现额外的噪声滤除。 内部电阻器的绝对电阻变化范围为±15%、在实现噪声滤波时必须考虑到这种变化。  

    例如、Cfb 设置为25 pF、它提供1 MHz 的典型 f–3dB 转角频率。 考虑到反馈电阻器变化、该电路的估计最小 f–3dB 转角频率约为938kHz。

    因此、在考虑信号带宽要求的同时设置 CFB 电容器、根据您的信号带宽要求允许±15%绝对电阻变化的裕量。

    如果您需要我们为 CFB 组件提供建议、请告诉我们您的应用中的信号带宽要求、并提供一个初步原理图来定义您打算在 INA851和 PGA855上使用的电源和具体增益。

    谢谢。此致、

    路易斯