This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:输出失真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261984/tlv333-output-distortion

器件型号:TLV333

大家好、  

我的客户在执行上述电路。 而 VIN=5V、VREF 为2.5V、Sig+是具有2Vpp 和1k 频率的正弦波。  

但输出 失真(在 C83之前)、如下图所示。 TLV333是一款轨到轨器件。 在我看来、输出不应 失真、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以输出低至接近0V。

    还请显示输入信号(引脚3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了显示输入信号(就在引脚3上)之外、  在 C83右侧显示阻抗(Zc=~34ohm@1kHz)也会有所帮助、以便消除负载推动 TLV333输出级 灌入 高于其短路电平-5mA 的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将结束本次调查。  如果您有其他问题、请在此处回复或发布新帖子。