This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:使用 BF 模式的复合环路的优缺点

Guru**** 2693875 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266340/buf802-pros-cons-of-composite-loop-using-bf-mode

器件型号:BUF802

您好!

在数据表中、您描述了图8-11 (doc SBOS998c-june21)中使用 BF 模式配置的复合环路。 您能否介绍此解决方案在复合循环模式配置方面的优点/缺点?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您对  这两种配置中性能比较的任何特定参数感兴趣吗?

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    我还没有第一次尝试了解为什么您介绍这种配置、因为您已经退出了与复合环路相同的物料清单、而没有使用它的大多数内部设计用途(辅助路径)。 仅供参考、此用例是有源 探头电压、因此低噪声/高带宽是 主要目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您告诉我们这个用例。

    给我们几天时间、我将分享在 两种配置中使用 BUF802的优点和缺点

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandra:

    与其他配置相比、在 CL 模式下使用 BUF802使用辅助输入的主要优点是、它在整个频率范围内提供了更好的平坦度、尤其是在 HF 和 LF 路径的交叉范围内。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 图8-11中的"使用 BF 模式的复合环路"而非"复合环路模式"图并无实际意义。 8-12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandra,

    是的、要消除 可使用任何单输入缓冲器实现的"使用 BF 模式的复合环路"的限制、我们建议在复合环路中使用 BUF802、其中高频信号和低频信号具有不同的输入路径(IN 和 In_Aux) 以获得更好的性能。

    此致

    阿南特