This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:LMH6642 MA 出现意外行为。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260683/lmh6642-unexpected-behavior-with-lmh6642-ma

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

1.随附文档中显示的 NG 器件输出电压波形(3CH)是否为预期行为?
2. NG 设备行为的可能原因是什么?

・电压跟随器电路

・电源电压=+-5V

・Ω 输入=+-5V、1kHz

e2e.ti.com/.../LMH6642MA-Waveform.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    NG 器件输出电压波形是预期行为。 LMH6642具有输入过驱功能、可避免输出相位反转。 当超过输入共模电压范围(CMVR)时、输入过驱强制输出尽可能靠近电源轨(由输出电压限制和输入电压决定)。 LMH6642的 CMVR 为-5.5V 至4.0V。 有关详细信息、请参阅第9.1节和图56。

    我在 TINA-TI 中对电路进行了仿真、结果与您在 NG 电路中看到的结果相匹配。 我将附上仿真供您参考。 我还将包含一个显示 CMVR 和输出波形的图像。 如果您有任何问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../LMH6642_5F00_Nishie_5F00_sim.tdre2e.ti.com/.../LMH6642_5F00_Nishie.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的支持。

    我了解 NG 器件能够正常运行。

    我还有一个问题。 为什么 OK 和 NG 器件在相同的电源电压和输入条件下运行时行为不同? 我想知道内部行为是什么。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    当使用+/-5V 电源运行时、LMH6642的 CMVR 限制为4.0V。 由于您将输入驱动至高于该限值、因此可以从诸如 NG 器件的一些器件中看到过驱行为、但可能是某些器件没有过驱而无法像 OK 器件那样看到此行为。

    建议驱动保持在器件建议限制范围内的输入、以获得稳定、一致的结果。

    数据表的第8.2节提供了输入等效电路、第9.1节说明了输入过驱功能和限制。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的答复。 我知道可能会发生正常和 NG 设备行为。

    当输入过驱功能工作时、输入等效电路(第8.2节)的行为是怎样的? 很抱歉没有学习、但我想知道输入等效电路的 FET 和二极管是如何工作的。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我相信、您会发现数据表的第9.2.1.1节有助于理解输入等效电路的行为。 当输入电压范围(负电源- 0.5V 至正电源- 1V)超过多个二极管压降(或1Vbe)时、便会出现输入过驱功能。  

    如果有任何内容尚不清楚、请告知我。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    我使用你们给我提供的仿真电路测试了各种条件。

    通过增加输入电压的频率、输出电压的工作发生了变化。

    当输入频率为1kHz 时、输出电压变为 V+。 当输入频率为1MHz 时、输出电压被钳位在大约4V。

       

    根据这一结果、我认为内部保护电路的运行情况因频率而异。 您能告诉我内部电路的哪个部分受到了影响吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我正与设计团队合作、以便更好地了解此行为。 我希望在下周早些时候为您提供最新情况。 感谢您的耐心。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    期待您的回复。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的理解、因为我在工作中为您提供了一些更好的答案。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 LMH6642是一种较早的设计、设计团队必须通过流程才能获得该设计。  

    我可以告诉您的是:

    似乎行为与频率的差异与向内部保护二极管提供的电流大小有关。 如果它们未被完全饱和、它们也许不能打开并且将输出驱动至接近正电源电压的水平。 TINA-TI 模型应该相当准确、并且应该能够很好地捕捉 LMH6642的行为、因此我建议使用该模型来确定预期的行为。  

    话虽如此、建议不要将输入驱动至超过 CMVR 限制。 保护电路旨在防止器件在意外驱动超过电压范围限制时损坏、如果有意持续驱动超过电压范围限制、则无法保证其行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的支持!  

    此致、

    西井市