This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:LM2901的工作条件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, TLV1805-Q1, TLV1704-Q1, LM2901B-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268490/lm2901b-q1-the-work-condition-of-lm2901

器件型号:LM2901B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2901TLV1805-Q1TLV1704-Q1LM339

您好专家:

      它将 LM2901的 VCC 设置为9~16V、  IN+=LM29/2 VCC:

     当 IN-等于  VCC 时-0.7V,OUT`引脚 输出是否为高电平?

       当 IN-等于 0V,时、OUT`引脚 输出是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不;情况正好相反。 当同相输入 IN+高于以−为单位的反相输入时、输出为高电平。 换句话说、输出跟随 IN+处的信号、或反转 IN−处的信号。

    请注意、VCC−0.7V 超出了有效输入电压范围。 LM2901B-Q1在只有一个输入具有无效电压时仍然可以工作、但无法再保证电气特性(尤其是传播延迟)。 最好使用具有轨到轨输入的比较器、例如 TLV1704-Q1或 TLV1805-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    请参阅 LM339系列的第2.5、2.7和2.8节应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    正如克莱门斯所提到的,你将依赖一个预期的结果,但不能保证。 TI 将始终建议保持在建议的输入规格范围内(Vcc-2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:ć

    我们  查看了 文档,我们将设计更正如下:    

    1、VCC = 9V、当1in-=3V 时、1in+=5.6V,;;输出为高电平;当 1in-=3V 时、1in+=0.1V 输出低电平。

    2、VCC = 16V、当1in-=5.2V 时、1in+=10V,输出为高电平;1in-=3V、1in+=0.1V 输出为低电平。

    我们能得到  我们想要的结果吗?请帮助我们审查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;电路将使用这些值。

    在图中、未使用的比较器的 GND 引脚和输入端悬空。 我想实际电路中不会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

           我明白了。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意!

    应用手册的第5部分展示了如何处理未使用的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

          我明白了。 非常感谢