This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索符合-24V 输入/输出要求的运算放大器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270592/searching-operational-amplifer-meeting--24v-input-output

主题中讨论的其他器件:LM4562

您好、专家!

我正在寻找一款能够满足以下使用条件的运算放大器。

向每个输入端子输入-24V 至-18V 直流电压和100mVpp 交流电压。
输出信号与直流和交流叠加。
交流频率:500Hz~20MHz
输出电流:10mA 或更高
转换率:150V/us 或更高

您能否告诉我 产品符合上述规格?

谢谢。

胜也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电源轨? ±24V 或−24V 和0V?

    所需的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果信号输入为-24V、则视为输出为-24V±100mVpp、运算放大器的电源则视为0V、约为-28V。

    抱歉、由于计算错误、压摆率为15V/us 或更高、不是150V/us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-San,

    您是说 VOUT = VIN、增益为1吗?

    LM4562是一款低成本器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了这个用法。
    此运算放大器用作电压跟随器、其中直流(-18V~-24V)和交流(100mVpp、500Hz~20MHz)叠加为输入信号。

    我认为 LM4562无法在-24V 下输入/输出、因为电源是-5V、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM4562将在0V/−28V 电源下工作。 −5V 电压数来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM4562的数据表显示"电源电压范围:±2.5V 至±17V"、但可以应用-28V 吗?

    您能否提供原理图?

    -5V 是我的错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有两个电源轨之间的差异才很重要。 ±17V = 34V、因此28V 是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-San,

    如果输入能够 提供高电流(>Vin)、则在10mA 和 IN+之间添加串联电阻(以保护 运算放大器和您的 Vin 源)。  尤其是 在 Vs 上电之前可能存在 VIN 的情况下。  

    Vs+可以为0V、Vs-可以为-28V