This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:检测直流纹波

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270604/ths4021-detect-dc-ripple

器件型号:THS4021

您好!

在应用中、我们需要检测1.8GHz 产品中的直流偏置(例如24V 等)的纹波。

比较器是否可以用于此应用?  我们正在尝试检测直流电压之上的纹波。  您能否为该应用提供 THS402x 的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

      纹波范围有多小(即在 uV、mV 等范围内)? 您是否根据基准电压检测纹波的高与低部分?  

      直流电压为24V、但您可以消除这种偏置并使用范围较小的电源;正确吗? 如果是、您有何电源要求?

    谢谢!

    西马