This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:TIA 的器件建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA843, LMH34400, OPA847, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267024/opa657-device-recommendation-with-tia

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:LMH34400OPA847、OPA843、OPA818

您好!

客户正在检查具有 LMH34400的运算放大器是否满足以下要求。

您能否推荐合适的运算放大器和设置?

1.125kV/A ~ 250kV/A

2.输出电压范围:-1V~+1V

3. PD 功耗:10uA~40uA

PD:平衡 PD、响应度最小值1.05A/W、最大值1.1A/W

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMH34400不具有可达到-1V 的输出电压范围、LMH34400可实现的最低输出电压接近0V。  

    您能否澄清一些问题、以便我提出最佳建议:

    • 放大器的输入信号频率是多少
    • 光电二极管的电容是多少

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Nauman:

    很高兴再次见到您。

    你还没有回复我的帖子。

    如在信息中添加内容以了解更多详细信息、

    TIA 和运算放大器 需要最低 100MHz 带宽。

    关于3点。 PD:10uA~40uA 电源消耗、平衡式光电检测器可产生大约10uA~40uA 的电流

    PD 的电容为2.5pF (最大5 pF @ 1MHz、VR=5V)、但它仅适用于单个光电二极管、但我们将使用两个光电二极管作为平衡光电探测器。

    它无需将 LMH34400作为 TIA。 如果有其他方法可以满足上述要求、请告诉我。

    例如:有两个 OPA847 ,一个是针对 TIA ,另一个是针对运算放大器。

    对于频率、我不确定这是否可以回答、平衡光电探测器 接收1550nm 的波长、即193.414 THz

    要求

    1.125kV/A ~ 250kV/A

    2.输出电压范围:0V 至-1V 或+1V (已修改)

    3.至少100MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路由 LMH34400和 OPA657或类似的 OPA843产品组成时、我想知道是否有任何问题。


    我在这篇帖子上附上了我的电路图。

    请回顾我的询问。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    您能否根据您的回答澄清其他一些问题:

    您是否正在尝试实现125kV/A 至250kV/A 之间的增益、还是正在尝试将输出调节为0V 至1V? 如果光电二极管的电流为40uA、并且增益为250kV/A、则输出电压将为10V。 但是、如果增益为25kV/A、则可实现您提到的1V 输出。

    2.为了阐明输出电压范围介于0到+1V 或0到-1V 之间的原因:这是否可以区分哪个光电二极管输出的电流较大?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick Nauman、好!

    这里是我对您问题的答复。

       更重要的是要实现125kV/A 至250kV/A 范围内的增益。 请不要考虑0V~1V 或0V~ 1V 内的输出电压范围。

    2.电压幅值现在无关紧要,使用平衡检测可以提高光信噪比(OSNR)。

      它具有相干检测的优势。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    我正在研究您的设计以确定最佳选项。 我会在明天结束时回到你身边。

    还有一个问题:将设计中的第二个放大器设置为增益10的目的是什么? 这会导致电路达到输出摆幅限制。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    我已附上有关如何使用 OPA657实现平衡光电探测器互阻抗放大器的 TINA 原理图。 我认为这最能满足您正在寻找的所有要求。 我将增益设置为125kV/A。 不过、如果您的电流高达40uA、则将无法实现完整的+/-5V 输出摆幅、而是根据负载大约+/- 3.5V。 此外、如果输入是100MHz 的电流信号、您可能需要具有两个级、并在第一级降低增益、在第二级具有一些增益。  

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。 但我希望这有助于满足您的应用需求。

    e2e.ti.com/.../OPA657_5F00_BalancedPhotodetection_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Nauman:

    感谢您的善意。

    遗憾的是、OPA657没有库存。(SOIC 类型仅适用于250ea)

    因此、我希望具有计划 B。

    您是否可以出于同样的目的检查 OPA847?

    如果 OPA847不符合在125kV/A ~ 250kV/A 的 ragne 中设置的增益、我想使用 TIA 后面的后置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    OPA847不用于如此高的增益。 然而、OPA818是 OPA657的良好替代产品、因为它具有相似的性能、但只是引脚分配不同。 我附加了一个 TINA 原理图、便于您将 OPA818的输出与 OPA657进行比较。  

    e2e.ti.com/.../OPA818_5F00_BalancedPhotodetection_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Nauman:

    这对我完成项目非常有帮助。

    从我的心脏底部感谢。

    城津市