This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:焊球成分

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265925/ths3091-ball-composition

器件型号:THS3091

客户已询问以下问题以注册其产品。 您能提供更多详细信息吗?

材料:THS3091DDAR

1.用 Ni 接地或不接地。 :是/否

2.最外层镀层厚度: 10 μm 或大于/小于10 μm

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    THS3091DDAR 不使用镍  

    我会在下周回复您,为您提供有关最外层镀层厚度的信息。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是否需要更多的时间来提供最外层镀层的厚度?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

     厚度小于10 μm。  

    此致、

    伊格纳西奥