This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:短路输出拉电流/灌电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271438/ths4551-short-circuit-output-current-source-sink

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THS4561

是否有 OUT SRC/灌电流的短路电流规格规格规格? 如果可以、请提供值。 对于 THS4651、我也希望提供这方面的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    遗憾的是、我们没有针对 THS4551或 THS4561收集有关此规范的任何数据。

    此致、

    伊格纳西奥