This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:具有10V 输出的高速跨阻放大器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2156, OPA189, OPA847, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271356/opa189-high-speed-transimpedance-amp-10v-out

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA847OPA828、OPA2156

我正在寻找一个可用于 TIA 级(~400欧姆增益)的放大器、以及一个用于求和/差动级和反相级、可满足以下要求:

-工作频率高达500kHz

-轨到轨输入/输出10V

-极低的电压和电流噪声

-单位增益稳定

我最初计划使用 OPA189、但意识到在500kHz 时无法满足输出电压要求。  您能告诉我一些选项的方向吗?  我还可以对 TIA 级和后续级使用不同的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾考虑在 TIA 级使用 OPA847、因为在这种情况下不需要单位增益稳定性。  光电二极管电容将介于10pF 和45pF 之间、具体取决于我们施加的反向电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    如果我正确理解、该应用需要在500kHz 下具有10V 的输出电压、并使用400Ω 增益电阻器配置 TIA。  TIA 需要能够提供大于25mA 的电压源、并提供足够高的压摆率来支持大信号。  是这样吗?   

    例如、 OPA2156 (GBW =Δ V 20MHz)是一个~良好的轨到轨放大器选项、但根据您的要求、可能还有其他可能。  OPA828可能是另一个选择。  OPA847 (3.9GHz)是一款超高速放大器。  

    通常、运算放大器输出电压摆幅随负载输出电流的增加而减小。 例如、提供轨到轨输出的 OPA2156在提供25mA 时需要大于1V 的电源轨余量。   

    请参阅下面的示例、在由12V 电源轨和小型负电源供电时支持10V 信号。  我知道需要支持的最大输出摆幅、反向二极管电压以及光传感器预期的最小和最大电流。

    瞬态:

    频率响应:

    谢谢。此致、

    路易斯