This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:4–20 mA 环路中的读取器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271189/ina149-reader-in-a-4-20-ma-loop

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件: INA849

我们在–20 mA 环路中将 INA149用作读取器。 INA 由+15V 和-15V 电源供电。 REFA 和 REFB 接地、–20 mA 环路的测量电阻为91欧姆。

当我们排列环路以使 INA149成为环路中的"最后一项"时、我们精确测量流经–20 mA 环路的电流(下图中的电路 A)。 但是、当我们关闭传感器和 INA149 (下图中的电路 B)时、大概0.02 mA 会关闭 INA149的读数、

这种行为的原因可能是什么? 它是否与下面的数据表中提到的共模范围有关? 我们观察到、当我们降低回路电压时、读数误差也会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hielke、您好!

    在上面的示例中、INA149输入是否可以看到 A 和 B 之间的输入共模电压变化24V?

    我假设测量的变化是20mA 满量程之外的0.02mA。  典型的 INA849 CMRR 为~100dB 典型值、或~10uV/V。  假设共模变化为24V、这对应于共模电压变化范围内 INA149输入偏移为~240uV 的增量变化。   分流电阻器为91Ω、因此理想情况下、分流器上的电压为@μ V 20mA 为1.82V。  器件的共模抑制比会导致一定量的误差、但 CMRR 不考虑显性误差。

    INA149的共模输入阻抗的典型值为~200kΩ、当共模电压变化时、输入电流会变化并流向 INA849输入端子。 差分放大器输入电流的变化可能是 主要的误差源。 请参阅下面的仿真。

    谢谢。此致、

    路易斯