This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:不平衡电压测量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271068/amc1350-unbalanced-voltage-measurement

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC3330

尊敬的专家:

我将尝试使用 AMC1350的三个节点来测量三相电压。  数据表的第33页显示了一个测量三相电压的典型示例、这与我所关注的领域类似。 我对此有几个疑问。 我发现所有三个电压都是根据中性点测量的。 是否可以在相位串联网络中间的电阻器单元上测量电压? 在这种情况下、不能短接 INN 引脚和 GND1引脚、因为信号将是差分信号。

接下来、数据表中所示的应用实现了完美平衡。 如果电压不平衡、则中性点电压不能为零。 因此、中性点不能连接到 GND、这对于所有三个 IC 都是通用的、如图所示。 在这种情况下、我怀疑该配置是否有效。

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    不使 VINN = GND1 = Neutral 短接的问题是输入电压可能会漂移到 AMC1350的共模输入电压范围之外。  

    我建议按照数据表中所示进行测量、如有必要、可以在中性点与 PE 之间进行额外的测量以量化中性点电压。  

    除3个 AMC1350之外的另一个选项是使用2个 AMC3330并测量2个线对线电压以导出各个相电压: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    无论如何、由于几个原因、我想使用三个单独的 AMC1530来测量三个相电压。 在这种情况下、我基本上有几个疑问。

    首先、我能否像 您提供的链接中提到的那样测量三相电压? 但是、配置中没有 INN 与 GND1的连接信息。

    其次、如果可以完成上述操作、那么我可以为所有这三个 MOSFET 使用单个5V 直流电源吗? 是什么?

    第三、是否必须连接 GND1和 INN 引脚? 引脚说明中的解释我不明白。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    INN 通过提供的链路 I 中的感应电阻器以 GND1为基准。 必须有一个从 INP 和 INN 到 GND1的输入偏置电流返回路径、否则输入电压将漂移到器件的共模输入电压范围之外。  

    不会、在测量相间时、AMC1350的 GND1连接将异相、因此建议您采用具有自己集成直流/直流转换器的 AMC3330。