主题中讨论的其他器件: AMC3330
尊敬的专家:
我将尝试使用 AMC1350的三个节点来测量三相电压。 数据表的第33页显示了一个测量三相电压的典型示例、这与我所关注的领域类似。 我对此有几个疑问。 我发现所有三个电压都是根据中性点测量的。 是否可以在相位串联网络中间的电阻器单元上测量电压? 在这种情况下、不能短接 INN 引脚和 GND1引脚、因为信号将是差分信号。
接下来、数据表中所示的应用实现了完美平衡。 如果电压不平衡、则中性点电压不能为零。 因此、中性点不能连接到 GND、这对于所有三个 IC 都是通用的、如图所示。 在这种情况下、我怀疑该配置是否有效。
此致、
伯恩·拉杰什