This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:RCR 滤波器 A 强制性

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, INA149, ISO224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271070/amc1350-q1-rcr-filter-a-mandatory

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350INA149ISO224

我使用 AMC1350测量三相电压。 差分信号进一步转换为单端信号并按比例调节以连接到 ADC。 在本 主题中 、u 讨论了 数据表中提到的 R-C-R 电路。 即使下一级是 OPAMP 电路、也必须使用 RCR 滤波器吗?  假设使用仪表放大器 INA149将差分信号转换为单端信号。

此致、

Rajesh BN,.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    建议在输入端使用 RC 滤波器来衰减高频信号、这些信号可能混叠到 AMC1350内 Δ-Σ ADC 的采样频带中。 如果差分至单端转换阶段中存在滤波器、则无需对差分输出进行滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ephase_5F00_measurement.TSC

    尊敬的 Smith:

    我已经在差分放大器输入端介绍了滤波器。 我最终想使用此电路。 您是否会建议任何更改或改进。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的主题与该主题相关。 我认为电压必须按照数据表中所述的配置进行测量。

    e2e.ti.com/.../4815711

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我认为电路看起来不错。 如果需要、您可以增大检测电阻的大小以使用完整的+/-5V 输入电压范围。  

    您可能还需要增加电阻分压器的电阻、以降低功率耗散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Smith

    电阻分压器电路是为了进行仿真。 原始将是一系列电阻器。 感谢您确认电路。 最后、如何将 ISO224与此 IC 进行比较。 我看到 AMC1350在带宽上具有优势。 尽管如此、AMC1350的成本更低。 总体而言、我不认为带宽是真正值得关注的问题、那么哪个 IC 更适合三相交流测量?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    ISO224具有额外的特性、例如+/-12V 输入、高侧电源灵活性(4.5V - 18V)、是我们超高精度的隔离放大器。  

    AMC1350与之类似、但具有+/-5V 输入、较小的可接受高侧电源范围和高精度。  

    哪一种更好是由设计人员和取决于的终端设备决定的。