This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350

Guru**** 2515615 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270683/amc1350-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、我需要差动输入隔离式 运算放大器。 我目前正在尝试使用 AMC1350进行 CM 抑制。 我附上了原理图:

V8是共模电压。

我的问题是、AMC1350是否可以在此配置中使用? 如果没有使用 ISO224运算放大器的设计、

谢谢

Johne2e.ti.com/.../AMC1350_5F00_DiffOpamp.pdfe2e.ti.com/.../Test1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、您应该能够在配置中使用 AMC1350。 隔离放大器可用于消除测量中的共模噪声。 您提供的波形没有完全标记、但如果您想重新连接、我们可以更好地评估是否起作用。 此外、您还可以查看这份 概述了类似原理图的配套资料。

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva

    我已经附上了带标签的图表,我关心的是高侧 GND1 ,它与 INN 的连接(它的内部路径)。  

    谢谢

    Johne2e.ti.com/.../AMC1350_5F00_SCB.pdfe2e.ti.com/.../Test_5F00_Noise1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    纵观这些图、一切看起来都不错。 你担心发生了什么?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、应将 GND1连接到公共点。 也可以将 INN 连接到分压器的中点。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    评估