This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213BID

Guru**** 2690535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271892/ina213-ina213bid

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件:INA240

尊敬的所有人:

 我在应用中使用组件 INA213BID。

 我观察到、当我空载时、组件会变得很热(约50°C / 323K 及 Tamb 24°C / 297K)。  通过分流电阻器的信号为5V 方波、该元件的供电电压为3.3V。

 我想问你,你是否有任何关于这个现象的原因的想法。

 IN 和 V+之间的电压差是否存在问题? 我想测试一下 IC 温度是否会下降、我是否以5V (与输入电压相同)为组件供电。

 

非常感谢您的支持

 此致

 安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    IN 和 V+之间的电压差不是问题。 对于此类应用、能够处理 PWM 输入的放大器应该是正确的选择。 例如 INA240和 INA241。

    观察到的热量是器件已经损坏的症状。

    此致、Guang