This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:LMH6629的问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270475/lmh6629-questions-of-lmh6629

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2590

尊敬的团队:

我们的客户正在寻找能够支持11ax 或11be 的2.4G 低噪声放大器。

我们有没有任何合适的解决方案可以满足该规范? 非常感谢。

非常感谢。

吉米   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     客户是否在寻找集成范围扩展器、例如 CC2592和 CC2590、其中包含集成 LNA、PA、匹配网络和平衡-非平衡变压器。 还是在寻找像我们的射频增益块放大器这样的 LNA 放大器? 在任一种情况下、它们所需的增益是多少?

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我们感谢您的大力支持。

    感谢您的反馈、但我的请求是独立 LNA。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     然后、我将这一主题移到射频放大器、以获取有关独立 LNA 的建议。 与此同时、在线程过渡期间、您的增益要求是什么?

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

       TRF37X73和 TRF37X75系列增益块具有不同的增益选项。 我是否可以知道 噪声系数和增益要求?

    此致、

    赫鲁迪