Other Parts Discussed in Thread: LM331
大家好、
我在 TI 网站上搜索了一些产品。 已找到 LM331。 但产品太旧且价格太高。
TI 是否具有与 GP9305相同的功能? 谢谢
0~5V 输入
10kHz PWM 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
Unknown 说:TI 是否具有与 GP9305相同的功能? [/报价]我对 GP9305不熟悉、因此无法评论。
获取 PWM 转换器电压的简单方法
生成 PWM 信号的更简单方法是通过 GPIO 端口从 MCU 或 DSP 进行生成。
或者、您可以使用555计时器来生成10kHz PWM 信号。
请单击下面的链接查看仿真。
https://www.ti.com/product/TLC555-Q1#tech-docs
下面是生成50%占空比、10kHz PWM 信号的示例。 如果10kHz 需要是精确的(R 和 C 将具有容差)、则可能需要进行一些调整。
e2e.ti.com/.../10kHz-Astable-timer-50DC-09152023.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Jimmy:
如果您正在寻找基于 IC 的压频控制器、下面列出了我们拥有的器件。

请告诉我您正在使用的应用程序的类型。 最简单的方法是使用 MCU 生成 PWM。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Raymond:
嗯、我认为会更复杂。
我想评估智能 DAC 设计。
尊敬的 Jimmy:
我想评估智能 DAC 设计。 [/报价]我会将您的问询转交给 DAC 团队处理。 您可能需要从 DAC 创建锯齿波形或正弦波形、然后通过比较器生成所需的 PWM 信号。
此致!
雷蒙德