This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255空闲和工作温度

Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271516/tpa3255-idle-and-working-temperature

主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

我已经购买了采用 TPA3255构建的放大器。 我想知道空闲阶段和正常工作中的温度。 我在空闲阶段购买的设备约为50-60摄氏度、并连接到8欧姆扬声器。 为放大器提供的电压为36V 5.7A。 另外一件事是我可以24小时工作(晚上直到第二天早上处于空闲阶段)? 我想在室内工厂申请 PA (公告)。 如果您能帮助我解决我的疑问、我将不胜感激。  

此致、

L. Sarawut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 L. Sarawut。

    由于 TPA3255是一种焊盘朝上的封装结构、所以很难确定闲置或正在工作的问题。 温度与导热胶的系数和导热胶的厚度有关。

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    您可以合并参数、计算空闲和工作条件下的温度是否合理。

    另一件事我可以运行24小时(晚上直到第二天早上是在空闲阶段)?

    是的、可以。 TPA3255具有包括 OCP、OTP 等的完整保护机制。  这可以保护芯片、即使运行过程中出现问题也是如此。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!