This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:双向电流检测-无放大器输出

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272388/ina310a-bidirectional-current-sensing---no-amplifier-output

器件型号:INA310A

您好!  

我正在使用两个 INA310A 电流监测器来感测两个方向的60mA 过流。 我已经实现了数据表 第 7.4.3节"双向过流比较器"中详述的电路。 请参见下面的电路。  

为了进行测试、我已在200mR 分流电阻器上连接一个恒定电流的实验室电源。 但是、我在 IC 的输出引脚(任一个)看到的值 并非分流器上电压的100倍、这表明放大器无法正常工作。 有人知道设计问题可能是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题、 我用来在分流电阻器上注入电流的电源是浮动的。 一旦我将一侧接地、它就可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar,

    很高兴听到您解决了这个问题!

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易