This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:通过汽车认证的版本检查

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700, THS7530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272079/lm13700-automotive-qualified-version-check

器件型号:LM13700
主题中讨论的其他器件: THS7530-Q1

大家好、

我的客户想要 在汽车应用中使用 LM13700。

但是、我 在我们的网站上没有找到汽车 版 LM13700器件、因此我们是否为 LM13700提供汽车版、敬请联系。

如果不是、我们是否得到任何其他相同功能的器件推荐?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    无自动。 有时、这可以替换为对数放大器、但没有自动功能。  我曾找到 THS7530-Q1 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器。 这可以替代产品。  我检查了一些其他的选择、但又没有进入汽车市场。