This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA159:INA159

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, INA159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271607/ina159-ina159

器件型号:INA159
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

我们计划在设计中使用该部件。 我们正在准备功率预算。

我们曾尝试在数据表中找到典型的电源电流、但找不到、因此我联系了 TI 支持团队。

他们建议将我们的查询发布给您进行解决。

请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态电流在数据表第3页中指定为"静态电流";即1.1 mA。 其中不包括负载电流或与测试条件的其他偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要静态电流。 我需要的负载电流信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流取决于负载。 请准确指定要连接到输出的对象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载将是 ADC ADS124S08 IC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS124S08的输入电流指定为小于2nA、因此可以忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 INA159 负载将 取决于输入信号的频率、但使用 ADS124S08前面的 LPF 输入滤波器(250欧姆||16pF -请参阅下文)、 即使对于1MHz  信号(Zc=~10k Ω)、也可能忽略不计。  因此、 Vs 最大 Vin_DIFF 为30V (Iin=30V/200k=150uA)时的最大 INA159功率耗散 为 Pmax= 5V*(1.5mA +0.15mA)= 8.25mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     pmax= 5V*(1.5mA +0.15mA)= 8.25mW --此处什么表示1.5mA? 从何处获取该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA159的最大 IQ 指定为1.5mA -请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流小于静态电流的0.15mA? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是正确的、但 芯片由于自发热而导致的温度是封装内部总功率耗散的函数。