This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:基准漏电流值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272653/amc1211-q1-reference-leakage-current-value

器件型号:AMC1211-Q1

你(们)好。

我有一个关于数据表上"3000VRMS 隔离长达1分钟、符合 UL1577标准"的问题。

基准漏电流值是多少?

电流泄漏检测限制下长达1分钟的3000VRMS = 5μA??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hagiwar-San,

    在测试中、我们应用 3000VRMS 60秒、然后验证绝缘电阻 R_IO 在整个温度范围内是否仍大于1兆欧姆。  

    根据 图6-4、我们产品中的绝缘栅能够承受远高于3000VRMS 的电压、持续60秒。 隔离电容寿命图。

    我们在测试期间不会测量漏电流、也不会期望能够测量高于本底噪声的信号。