This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2211:运算放大器不存在输出问题

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272686/tlv2211-there-are-no-output-issues-with-the-operational-amplifier

器件型号:TLV2211

帮助我了解运算放大器为什么没有输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx、

    您的电路的连接方式与以下原理图类似。

    该放大器的增益将为-RF/RG、其中 RF 是您的反馈电阻器、而 RG 是信号之前的输入电阻。 R3是您的射频、但那里没有 RG 电阻器。 这意味着您的 RG 就是输入信号与运算放大器之间的任何寄生电阻。 这是一个非常小的值。 如果将1G Ω 除以极小的数字、可获得很大的增益。 这意味着您的运算放大器将尝试以基本上是开环的-1gohm/0.001m Ω 幅度来放大您的信号。

    如果您在 IN-上的信号高于您的基准电压、您的运算放大器将尽可能接近0的输出。 如果您的信号低于基准电压、它将输出尽可能接近电源的电压。

    此致!
    杰瑞