This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:低侧电源电流

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272634/amc3302-low-side-supply-current

器件型号:AMC3302
主题中讨论的其他器件: AMC1302

大家好、  

我的客户希望在微型逆变器应用中感应20mA 5A 电流、并希望拥有集成的隔离式电源。   

由于它需要检测20mA 电流、因此我建议使用具有41个高增益的 AMC3302。  但客户认为 AMC3302的 IQ 很大、如下所示  

 我看到 AMC1302具有类似的性能、但没有集成隔离式电源具有低得多的 Iq。  

因此、我想向您确认 AMC3302的高 IQ 是否源于集成式隔离电源、以及我们的 IQ 是否在类似产品市场中遥遥领先。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是的、Iq 的差异源于集成式电源。 分立式解决方案的 IQ 不会有太大的提高。  

    到目前为止,我并不知道市场上的竞争对手有任何类似的产品,使我们成为市场的领导者。