This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:配置 INA233以实现负监视

Guru**** 2531520 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271959/ina233-configuring-ina233-for-negative-monitoring

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: ISO1541

大家好、我使用 INA233来监控-20V 电压轨和-28V 电压轨。 我使用的是 INA266 -48V 参考设计:

https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

下面是如何连接 INA233器件:

您觉得有什么问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经阅读了 tidu361.pdf 的第7页、他们有关于 Vbus 电阻分压器的一些信息:

    "另外、请注意、如果系统的绝对总线电压处于 Vbus 输入工作电压范围(0
    V 到36V)、则不需要电阻分压器、用户可以将 VBUS 直接接地
    系统接地。"

    这略微改变了我的设计:

    您能仔细看一下、并告诉我这是否可行吗?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    我注意到一些小问题:  

    1.您没有在 I2C 线路的任一侧连接任何电容器。 这有助于降低电压。

    2.我不确定您的 ISO1541的2侧是否有上拉电阻器。  

    3.您需要翻转 ISO1541或者查看新的隔离器件。 这是因为 INA233上的 V_IL (低电平输入电压)为0.4V、而 ISO1541的 V_OL1 (1侧低电平输出电压)为0.8V。 INA233将无法判断它是否是低电平信号。 V_OL2为0.4V、因此会很严格、但在理论上是兼容的。   

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您提供的这些建议。 您能再看一下更新后的电路吗?

    我 在 I2C 信号上添加了电容器、并翻转了隔离器。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    "对我好!

    此致!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!