This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:是否应将 TIDA-00313上的电阻分压器连接到 V-而不是 V+

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271982/ina226evm-should-the-resistor-divider-on-the-tida-00313-be-connectect-to-v--instead-of-v

器件型号:INA226EVM

大家好、我现在看的是-48V 隔离式电信电流、电压和功率传感、我发现在原理图中、VBUS 电压连接到 V+引脚10、而不是 V-引脚9。  


https://www.ti.com/product/INA226

e2e.ti.com/.../TIDRAN8.PDF

https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

如果您查看 INA 226数据表、您会看到 VBUS 上的电压偏差器连接到 Vin-而不是 Vin+。

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以选择任一连接、两者都正确。

    使用数据表连接时、不包括分流电阻器上的压降、因此只测量负载耗散的功率;而包含在参考设计连接中。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢