This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:输入偏置电流的方向。 IBP、IBN

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272047/tlv07-direction-of-input-bias-current-ibp-ibn

器件型号:TLV07

这是 TLV07的问题。

数据表中 IBN 和 IBP 的流量方向是否不同?

是否可以通过平衡电阻值来消除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TLV07是 CMOS 输入运算放大器、因此其输入偏置电流由 ESD 保护二极管的反向偏置漏电流控制、因此 IBN 和 IBP 的极性可能相同或相反。 因此、您不应尝试使用匹配电阻器来消除误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Marek Lis。 感谢您的答复。 这是我第一次使用 CMOS 放大器、所以对我很有帮助。