This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:输入失调电流最大值最小规格

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA211, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271912/ina211-input-offset-current-max-min-specification

器件型号:INA211
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

我们使用 INA211检测非常小的直流电流、并且在宽温度范围内需要非常低的输入失调电流。

您能帮助我们了解输入电压失调电流的最小值和最大值吗?   

典型值为+-0.02uA。  知道这是一个1 Σ 参数、是否可以进行最小值/最大值外推。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们提供了输入偏置电流的最大值和最小值规格、以及输入失调电压的最大值、但我们没有测试最大值/最小输入失调电流值。  

    可以预期失调电流值约于提供的典型值、但我们无法保证最大值在1 sigma 参数范围内。  

    在测量小直流电流时、输入失调电压是主要的误差源、因此这是设计中最重要的考虑因素。  

    根据将被测量的电流范围、也许值得一看 INA190。 此部件的输入偏置电流最低、IB 为皮安级。  

    此致、

    天使