This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151-Q1:适用于高频应用的高侧电流感应

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355-Q1, OPA2607-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273107/tlv9161-q1-high-side-current-sensing-for-high-frequency-applications

器件型号:TLV9151-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2607-Q1、OPA355-Q1

您可以推荐具有较高带宽(高于4MHz)和较高共模电压(高于12V)的高侧电流感应运算放大器吗;电源电压为5V (+V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Renjini:

    根据博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/four-ways-to-design-an-amplifier-without-a-rail-to-rail-op-amp

    输入共模电压(Vcm)为(VREF + VIN+ * G)/(G+1)、其中 G 是电路的差 分增益、VREF 是同相分压器的端接电压、VIN+ 是同相差分输入。 较低的增益会减小所需的输入共模范围。

    这将强制信号增益低于1;运算放大器增益高1、因此总共不到2。 4MHz * 2 = 8MHz。  根据 可接受的失真程度增加带宽裕度;50MHz 器件应该表现良好。 此外、这会减少选项并会增加成本。

    OPA2607-Q1具有50MHz 和低 Vos

    OPA355-Q1的 DC 值更快但不太准确。