This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:N/C 引脚连接

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273140/lm7322-n-c-pin-connection

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: LM7321

先生

根据采用 SOIC 封装的 LM7322的引脚配置、1、5和8号被定义为 N/C

N/C 引脚是否与内部电路完全没有连接?

为了布局灵活性、我是否可以将这些 N/C 指定为 IN、OUT 或 V、作为其他引脚定义、即使是 GND、而需要正负电源?

  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    如果您是指 LM7321 SOIC、则引脚1、5、8没有内部连接。