This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:VCA822

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272651/vca822-vca822

器件型号:VCA822

我想使用 VCA822设计可编程增益块。 IC 具有100V/V 增益范围、但在仿真时、100V/V 的建议电阻器值(Rf = 845 Ω、Rg = 16.9 Ω) 在 VG = 1V 时不提供100V/V。 结果有很大的偏移。 但是、建议的10V/V 电阻器值((Rf = 1000 Ω、Rg = 200 Ω)在 VG = 1V 时提供10V/V。 为什么这些增益配置有如此大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我为100V/V 使用1000k 和20ohm 的电阻值、VCA822是否可以正常工作?  我是否必须使用数据表中建议的这些电阻值(845 Ω、16.9 Ω)? 即使是建议值也无法在仿真中正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此配置中、VCA822不能正常工作。 但该配置适合差分输入。 结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    您看到这些仿真结果是非常奇怪的。 我为您要测试的差分配置创建了仿真、现在获得了预期的结果。 我已经附加了该文件、因此您可以尝试使用此文件运行仿真。

    e2e.ti.com/.../VCA822_5F00_E2E.TSC

    为了解决您有关电阻器值的问题:选择数据表上列出的推荐电阻器值是为了提供最佳的失真性能。 此外、使用这些值测试所有电气特性。 如果需要、可以更改电阻器值、但这可能会对器件性能产生影响。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。