This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151-Q1:高侧电流感应

Guru**** 2761885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9151-Q1, INA180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273019/tlv9161-q1-high-side-current-sensing

器件型号:TLV9151-Q1
主题中讨论的其他器件: INA180-Q1

如果电源电压为5V (V+)、0V (V-)、则要将 TLV9151-Q1用于高侧电流感应应用

问题与 此期间 IC 的最大共模电压有关

共模电压取决于我们的电源电压(5V) 或最大共模电压为16V (与电源电压无关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和建议运行条件禁止电压高于 V+。

    INA180-Q1等集成电流检测放大器可支持更高的电压。