This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904

Guru**** 2502275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081H, LM2904, TL071H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271994/lm2904-lm2904

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: TL071H、TL081H

您好

請問使用LM2904 使當電流琛偵測使用 RS = 15m 歐姆

                R1=R3=1.1K

                R2=R4= 100K

             理論上會是多少呢 μ A?

        我從電表或示波器上看到都在12.8~13.3 v 這是合理的嗎?還是已經進入飽和呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angust、欢迎来到 English e2e 论坛。

    LM2904不是轨到轨输入、因此 LM2904电源必须大于输入所用的电源。 LM2904的电源需要至少比输入共模电压高2V。  

    电阻器精度会出现很多问题;这可能会将高电压共模电压转换为输出电压。

    如果感测电压没有比 LM2904输入偏移误差大得多、则预计也会出现很多误差。

    那么、感应电流或电压的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复。

    电流检测范围0~8A (最大值):8A


    执行计划有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安格斯

    我建议将 TL071H 或 TL081H 用作电流检测放大器。 整个温度范围内的 Vos 为5mV、因此预计高达-333mA 的偏移误差。 使用更大的 R1或选择失调电压更好的运算放大器可以改善这一点。 增益误差应与电阻容差相匹配。 两个重要的是 R2、R3

    使用 PMOS 输出电流并且只有两个关键电阻器、可使此电路具有良好的电源抑制性能。 除非目的为高阻抗、否则 VOUT 需要一个缓冲器。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angus、

    VOUT = VR1 *(R2/R3)+ Vos (1 + R2/R3)