This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:原理图设计

Guru**** 2778705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270761/lmh6552-schematic-design

器件型号:LMH6552

大家好、

您能否帮助检查原理图、如下所示? INOUT AC=1.5V Vpp、DC=0V、电源为±5V、但输出电压遵循 正电压。 例如、当电源为5V 时、输出电压高于4V、不关注5V; 当电源为4V 时、输出电压高于3V、不关注4V。 他们试图调整增益=1、输出仍然跟随电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有轨到轨输入或输出。 保证的输入共模电压范围为±3.5V、保证的输出电压范围为±3.7V。

    具有轨到轨输出的全差分放大器 (大多是用于单个5V 电源的低电压器件)、但速度比 LMH6552慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    但很抱歉、我不明白此应用程序的问题是什么。 当0V 偏压时、输入电压仅约为1.5Vpp、此范围处于共模电压范围内。  保证输出电压范围为何为±3.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压没有问题。

    差分输出电压只是两个输出的差值。 绝对输出电压也存在限制、需要1.3V 的电源余量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您是否认为 V-的50mV 纹波对输出?有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

     客户是否仍然看到输出电压饱和至最大输出电压的问题、如剪辑片段中所示? 输入电压是否为 正波?其频率是多少?  

     如上所述、该纹波不应影响输出电压、但我们建议根据我们任何高速放大器布局部分的注释添加去耦电容器。

    谢谢!

    西马