This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:接口适配器

Guru**** 2929200 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273253/usb2any-interface-adapter

器件型号:USB2ANY

您好!  

我计划使用 USB2ANY 接口适配器在自定义的情况下检查 SPI 通信。 我安装了 USB Explorer GUI 以支持 USB2ANY、但在选择 SPI 接口后无法看到"SPI"选项卡。 我缺少什么内容吗?或者我需要安装其他支持驱动程序吗? 以下是 TI 网站为您提供的 USB Explorer GUI 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY Explorer 应该功能完整、无需额外安装。

    我注意到在提供的屏幕截图中 USB2ANY 显示为断开连接状态。

    您是否还有其他可以自动获取与 USB2ANY 的会话的程序处于打开状态? 这可能会阻止 USB2ANY GUI 与器件通信。

    此外、USB2ANY 的固件是否与 USB2ANY Explorer 的修订版本相同? 一些 GUI 会针对不同的功能兼容性将该固件设置为不同的版本;在2.8.2.0之后、主线 USB2ANY Explorer 停止接收更新。 通常、如果固件 版本不合适、在 USB2ANY Explorer 运行的情况下将 USB2ANY 连接到 PC、将提示进行固件更新-但如果固件非常旧、丢失或损坏、则可能不会发生这种情况。 如果固件有问题、您可能需要 USB2ANY API 套件中包含的 USB2ANY 固件加载程序二进制文件重新闪存至该工具支持的固件-此工具在检测空白、旧或损坏状态下的器件和对其重新编程时往往更加稳健。

    请告诉我其中是否有任何帮助...