This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:关断功能的 SPICE 模型

Guru**** 2826165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA2991, OPA341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271619/opa991-spice-model-for-shutdown-function

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件: OPA2991OPA341

OPA991的 TI-TINA SPICE 模型使用双路运算放大器 OPA2991模型。 但是、OPA991具有 OPA2991中不存在的关断引脚功能。 如何仿真 OPA991的关断功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!  

    在关断状态下对运算放大器进行正确建模很复杂、因为它的行为与通常的行为非常不同。 关于如何在运算放大器上运行仿真、我没有任何简单的答案、但您可以通过查看数据表中的电气特性表来了解运算放大器在关断状态下的行为。 我重点介绍了有助于  

    当器件处于关断状态时、您特别想要了解什么内容吗?  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗伯特。

     我正在使用关断功能来中断控制 LED 辐照度输出的反馈环路、并试图在退出关断状态时模拟环路的启动条件。 我从 OPA341开始、他将在 TINA 中对关断引脚进行建模、但模型运行不正常、并且在环路开启时产生三倍 V+的无法达到的输出电压。 一些实验表明、在运算放大器输出端将下拉电阻器(10k)连接到 V-是该模型的一个问题。 如果将输出下拉至更高的基准电压(高于 V->30mV)、情况就会有所改善。 看起来我需要构建并测试关断函数。

     我还 可以在 DAC 控制设定点的情况下强制关闭 LED 输出、但想让关断功能的额外完全断开功能快速完全关闭 LED。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    遗憾的是、我们没有最佳的关断模型。 我可以和建模团队讨论 OPA341、看看它为什么表现奇怪。  

    我们提供了一些内容来帮助您更好地了解运算放大器所发生的情况。 它不适用于 OPA991、但它仍然可以提供帮助。 《设计具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器 》是文档的名称。 这样您就可以更好地了解运算放大器从导通转换到关断时的行为。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert -此文档是有用的、并且确认设计中执行的关断功能应该没有问题。

    谢谢!

    -蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    很高兴听到内容对您有所帮助!  

    还有其他需要吗?  

    此致、  

    R·克利夫