This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011DCKR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273374/tlv7011-tlv7011dckr

器件型号:TLV7011

我需要 TLV7011DCKR 的功率耗散值。 另外、以下部分的焊料回流曲线是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avpreet、

    TLV7011是一款低功耗器件。 总耗散将取决于输出负载。

    最大静态电流为10uA、最大电源为5V。

    因此、5V * 10uA = 50uW 功耗。

    对于焊接、TI 符合 J-STD-020D 标准。

    焊接回流曲线为260 °C。 产品文件夹、数据表订购表和包装标签中列出了此内容。

    建议的焊接曲线(修订版 J)

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    焊接的绝对最大额定值(修订版 D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、根据 TLV7011DCKR 的数据表、我发现最大 Vcc 为6V、建议使用5.5、但在测试条件下、其额定电压为5V。 我需要将哪些读数视为建议读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avpreet、

    5V 或5.5V、以您喜欢的为准。 实际上、这对器件的整体运行并没有太大的影响。 建议运行条件表的实际电压范围为1.65至5.5V、因此该范围内为5V。

    电气表中的规格是5V、所以我只使用5V。