This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:模拟输入滤波

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273193/ina239-analogue-input-filtering

器件型号:INA239

您好!

我们正在考虑将 INA239与分流器结合使用、用于在频率小于100Hz 时测量高达2000A 的电流。 该数据表采用了 R-C-R 输入滤波器拓扑结构、并明确提到最大 R 值为100R、以避免任何增益和线性度降低。 电容器值是否有任何上限? 是否可以使用值为100R - 10uF - 100R 的 R-C-R 滤波器? 如果 C 值达到22uF、是否有任何缺点?

提前感谢您!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    对于 INA239 (以及大多数其他电流检测放大器)、 对差分电容没有限制。 唯一的限制将取决于您希望滤波器的截止频率和滚降在系统温度和组件容差范围内保持的精确度。  电容器材料类型可能会因标称电容较高而受到限制、因此可用的选项会受到限制。 总体而言、这取决于您希望频率衰减在不同系统间匹配的程度。

    本文讨论了降低音频失真背景下的电容器、但仍提供了一些见解。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt796a/slyt796a.pdf?ts = 1695322664260&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    彼得