This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851EVM:如何使用单电源模式?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, INA851, INA821, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266028/ina851evm-how-to-use-single-power-supply-mode

器件型号:INA851EVM
主题中讨论的其他器件:INA851INA821INA828、INA849

我想尝试单电源模式。 因此、我将台式电源的正极(9V)连接到 J1的引脚3。 然后短接 J1的引脚1和引脚2、并将其连接到电源的负极。 但在该配置中、EVM 不起作用。 为什么? INA851是否有用于单电源的参考设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    INA851是一款精密仪表放大器、其 INA851器件的输入级与 INA849、INA821和 INA828等工业中使用的许多其他标准仪表放大器类似。   

    重要的是要考虑仪表放大器的输入共模电压范围、以确保 INA 器件保持在其线性区域内。 INA851的数据表说明了输入电压需要比(Vs-)和(Vs+)电源高和低2.5V 的余量。

    如果您尝试使用带有单极9V 电源(Vs-)= GND)的器件、则两个 INA 输入都需要至少比(Vs-)负电源(GND)高2.5V、比正(Vs+)电源低2.5V。    

    因此、如果您需要在负输入(IN-)连接到 GND 且其中一个输入接地的情况下进行测量、那么该器件将需要双极 Vs (+)和 Vs (-)电源、在这种情况下负电源需要比 GND 低-2.5V 以上的负电压

    INA851与标准仪表放大器类似、其主要区别在于集成了全差分放大器输出。  INA 中的每个放大器都有其自己的输入和输出摆幅限制。   这些限制综合在一起形成了总体输入差分和共模电压与输出摆幅范围的关系限制。 这种关系可能很复杂、因此、我们提供一个 Excel 计算器来验证器件是否处于输入/输出线性范围内。   

    您可以通过以下链接下载 Excel 工具、并验证放大器是否处于范围内:

    INA851输入/输出范围设计计算器

    该工具包含两个工作表:

    在第一个工作表"INA851_ENCORAS"上 Vin_Vout_:

     用户使用所需电压以蓝色填充突出显示的单元格:Vs+、Vs-、前端增益、后端增益、输入差分电压、 输入共模电压、VOCM 电压、VCLAMP+和 VCLAMP-(如果钳位已启用)。 Excel 可提供最终的 VOUT 差分电压、VOUT 差分电压和 VOUT 差分电压。  该工具以红色突出显示任何电压超出范围的情况、如果器件超出线性范围、则以红色显示警告

    同样地、第二个  工作表提供了一个工作范围图、其中提供了此仪表放大器的有效输入和输出范围。 使用 VICM 滚动条来调整输入共模电压。

    随附的是包含说明的 pdf 文档:

    INA851输入和输出范围设计计算器 Instructions.pdf

    如果您有任何问题、敬请告知。  如果问题仍然存在、请告诉我输入信号电压、即输入共模电压、输入差分电压、增益要求以及 输出电压范围要求、即应用中的差分输出电压和输出共模电压范围要求。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 这会有很大帮助。

    我还有一个有关 INA851的问题。 如果我将 VLCAMP+/-保持开路、会发生什么情况? 在方框图中、内部的运算放大器从 VS 引脚和 TLCAMP 引脚获取电源。 这是否意味着当 VCLAMP 引脚断开时它仍能正常工作? 我快速检查了 EVM、发现它看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

     如果 VCLAMP+和 VCLAMP-悬空或开路、我们无法保证器件正常运行。  如果不使用钳位功能、则将 VCLAMP 引脚连接到电源将确保正常运行、并减少由于钳位引脚的电压低于电源电平而导致的输出信号任何潜在失真的不确定性。

    如果未使用 VCLAMP+和 VCLAMP-输入、数据表建议将这两个引脚分别连接至 VS+和 VS-。

    谢谢。此致、

    路易斯