This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:关于噪声分析图的指示

Guru**** 2512495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA350, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265128/tina-ti-about-indication-of-noise-analysis-graph

主题中讨论的其他器件:OPA350、OPA355、 OPA810

你好

这些天、我尝试运行 有关运算放大器噪声分析的仿真(Tina)。

我想获取有关运算放大器输入电流噪声的信息并匹配电路中的噪声分量。  

添加一个误差源。 我看不到噪声数据、因为电流噪声低于100fA/ roots (Hz)。

尽管我在图中选中了游标。 它未指示噪声值。

我认为图形中无法显示低于100fA/ roots (Hz)的电流噪声值。  

如何查看下面的100fA 设备?  

一些示例 pdf 或内容包括图形、该图形显示了低于100fA/ roots(Hz)的较小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogin:    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。      当 问题解决后、请单击此问题已解决我的问题按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogin、你好、我也遇到了这个问题、你可以得到实际的< 100fA 的数字、将数据转储到 Excel 中、附加的步骤、嗯、我有很多次附加文件、这里是内容、  

    测试 OPA350的输入电流噪声

    Michael Steffes, 2023年8月20日

    我还在测试 OPA350的输入电流噪声、因为在此应用中我们提到它不是因为有上升的电流噪声、 应用手册表明这来自通过输入 Cdiff 项注入电流的输入电压噪声–我怀疑、由于该 Cdiff 电容器上的差分电压只是误差电压–在噪声测试中、 误差电压将是非常低的噪声、因此真正不是一个术语。 我模糊地记得 BurrBrown PA 设计师谈论的这个术语来自器件模型本身。 这种 效应可能存在于很多其他 FET 或 CMOS 输入器件中、但据我所知、很少建模。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa570/sboa570.pdf

    这是结果、在此期间标记变为低于100fA 0

    一种想法是将曲线转储到文本文件中、然后在 Excel 中重新打开。 嗯、它不会让我把窗户保持开着、因为我禁不住窗户、

    左键单击曲线以将其突出显示

    1. 点击图形窗口内的"File"按钮、将会打开一个下拉菜单、
    2. 选择"导出为文本"选项、然后将数据保存到记事本文件、
    3. 打开记事本文件、将所有文件复制到 Excel 工作表(cntl a、cntl c、然后粘贴)、我在此处完成了所有操作、数据没有被标记拾取、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分。 我完全同意您的意见、也知道 Excel 提供的数据低于100 fA/Hz。 但我只是想简单地查看数据、但我不确定、但软件锁定了对小值的测量。 因此、我试着让 TINA 技术设计人员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和。 现在我被重新整合为生物 plar 和 FET 之间的差值电流输入节点毒性。 其他基准通常使用生物放大器类型进行噪声分析。 但我想知道用于噪声分析的 FET 类型运算放大器。 您知道如何通过 TINA-MACRO 查看器修改噪声信息吗?  

    例如、我将运行有关 OPA355的仿真。 与 opa350相比、存在电流噪声频谱密度。 宏查看器中的噪声信息、您将知道该信息。 您是否可以共享宏视图的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Rogin、我不在 TI。 很明显、他们的建模人员已经为此开发了一个子电路、我在 OPA350和 OPA810中看到了它。 他们必须更新模型或(不太可能)提供宏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogin、Michael:

    TINA 和 PSPICE 都对它们可以处理的数字的数量级有限制。   在没有一些额外的分辨率/容差变化的情况下、从 TINA 中提取的数据是否有意义、我不确定。

    让我来引导我们的建模专家来了解他的想法、请在下星期一之前给我回复。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    要显示低于100fA 的输入电流噪声频谱密度、您需要使用垂直轴对数刻度-请参阅下方。

    e2e.ti.com/.../OPA350-Noise.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上次回复已经过去一周了、因此我会 关闭此帖子。  如果您还有其他问题、请回复或打开新 主题。