This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:传感器仿真器程序崩溃、Windows 10

Guru**** 2824345 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273794/pga309evm-usb-sensor-emulator-program-crashing-windows-10

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件: PGA309

早上好!

我当前正在尝试使用 PGA309EVM-USB 及其相应的软件(SBOC320)。 我可以下载软件并与电路板通信、但我遇到的唯一问题是、我每次尝试加载传感器仿真器时、程序都会崩溃。 我已经安装并以管理员身份运行了该程序、但这仍未解决问题。

从我在其他有关 PGA309的博文中看到的内容来看、似乎已经对该软件进行了更新、但当我转到页面(https://www.ti.com/tool/download/SBOC320) 下载该软件时、唯一可用的版本是2011年的 v1.00.00.0。 我不确定是否应该列出其他版本、或者是否可能有其他一些流程来更新软件、因此如果能够提供任何帮助或建议、我将不胜感激。

感谢您的观看!

-道森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawson、

    我正在"windows 10 pro "操作系统上使用相同版本的软件、并且我刚刚成功地完成了使用传感器仿真器工具的校准和验证。   该软件自2011年以来未更新。  下面是一个功率点、显示了使用传感器仿真器进行的分步硬件设置、校准和验证。  在查找软件(或您的 Windows 权限)问题之前、我只想验证您是否按照附件的步骤操作。  您可能正在正确地执行所有操作、但我只是想确认一下。  如果您的工作正常、但仍然存在问题、我们可以深入研究软件。  一个简单的测试是在另一台计算机上尝试。

    我希望我们能够尽快解决您的问题。  很抱歉遇到困难。

    e2e.ti.com/.../pga309EVM-software-step_2D00_by_2D00_step-example-9_2D00_22_2D00_2023b.pdf

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Art、

    感谢您的快速响应、很高兴知道我有正确的软件版本。 我调整了跳线、并逐步遵循了 PowerPoint、在第一次运行程序时它确实起作用、如果我重新启动程序、运行传感器仿真器时它可能会再次崩溃。

    然而,我也在另一台笔记本电脑上运行该软件,它工作的完美! 因此、我尝试的第一台计算机可能存在导致问题的问题。  如果我有机会、我可以尝试查看第一台计算机上可能导致问题的原因。 使用第二台计算机进行测试是没有问题的,因此它可以作为我的解决方案。

    再次感谢您的帮助、非常感谢!

    -道森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawson、

    很乐意提供帮助。  艺术